This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:如何计算 Plimit 电阻器

Guru**** 2490975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890740/tpa3138d2-how-to-calculate-plimit-resistors

器件型号:TPA3138D2

大家好、

PVCC 为12V。 负载为两个8 Ω、5 W 扬声器。

如何限制功率和设计限制电阻器?

BR、

Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    您可以参考数据表中的9.3.3器件。

    对于 8欧姆、5 W 扬声器、如果 不考虑走线和电缆损耗、则未削波的 Vp 为6.33V。

    "虚拟"电源轨大约是 PLIMIT 引脚电压的5.7倍(采用 BD 模式)、11.4倍(采用1SPW 模式)。  

    因此、对于 BD 模式、PLIMIT 的最小电压应为1.12V。

    您需要调整分压电阻器、以确保 PLIMIT 的电压稳定在1.12V。

    您还可以在 EVM 板上对其进行评估。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    我不这么认为。

    均方根电压为6.33V,但虚拟电源轨应为6.33*sqrt (2)=8.95V。

    因此、PLIMIT 应为8.95/5.7=1.57V。

    我的计算是否正确?

    BR、

    Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niso、

    抱歉、我忘记了将 Vrms 转换为 Vp。

    是的、你是对的。

    此致、

    Derek