请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3138D2 大家好、
PVCC 为12V。 负载为两个8 Ω、5 W 扬声器。
如何限制功率和设计限制电阻器?
BR、
Nison
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
PVCC 为12V。 负载为两个8 Ω、5 W 扬声器。
如何限制功率和设计限制电阻器?
BR、
Nison
您好、Naizeng、
您可以参考数据表中的9.3.3器件。
对于 8欧姆、5 W 扬声器、如果 不考虑走线和电缆损耗、则未削波的 Vp 为6.33V。
"虚拟"电源轨大约是 PLIMIT 引脚电压的5.7倍(采用 BD 模式)、11.4倍(采用1SPW 模式)。
因此、对于 BD 模式、PLIMIT 的最小电压应为1.12V。
您需要调整分压电阻器、以确保 PLIMIT 的电压稳定在1.12V。
您还可以在 EVM 板上对其进行评估。
此致、
Derek