This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 大家好、我对音频信号处理中的 PEQ 有疑问。

Guru**** 2486065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879940/hi-i-have-a-question-about-peq-in-audio-signal-process

大家好、我正在使用 Pure Path Studio 学习音频信号处理。

当我使用多个 PEQ (IIR 数字滤波器)时、相位会发生变化。

我知道、当反馈系统中的相位变化时、该相位差会导致振铃。

但我想知道、相位变化对音频信号处理有何影响。

我的系统是立体声的、我没有使用麦克风。

我的系统的信号流是 DAC 侧 miniDSP -> DAC ->音频放大器->扬声器。

我想知道 miniDSP 中的相位变化会影响整个系统和声音。

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、  

    我已经在 PPS DSP 专家的帮助下 回答了您的一些问题。

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    如果设计不当、IIR 滤波器可能会导致不稳定和相位相关问题。 在为音频处理系统使用 IIR 滤波器之前、必须仔细分析稳定性和相位。 一般而言、由中等 PEQ 设置(即增益/衰减不大或 Q 值很大等)引起的相位偏差不会引入明显的相位偏差、并且在正常的听音条件下可能无法听到这种偏差。 但是、在其他几种情况下、相移变得至关重要、例如在立体声应用、混合系统等中使用时 在某些情况下、可以使用单位增益全通滤波器来补偿相位效应、从而使相位响应几乎呈线性。 但我认为、对于您所描述的相位效应、回放信号流可能并不重要。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相移是 IIR 滤波器工作方式的一部分。 您无法绕过它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilgith:

    感谢您的回答。

    我无法理解"可以使用单位增益全通滤波器补偿相位效应、从而使相位响应几乎呈线性"。

    如果我们使用单位增益全通滤波器、这并不意味着我们无法使用 PEQ 或任何效果?

    我想知道为什么使用单位增益全通滤波器使相位响应几乎为线性。

    谢谢、

    Yun