This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:IN2L/IN3L/IN2R/IN3R 输入电容器

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899215/tlv320adc3101-in2l-in3l-in2r-in3r-input-capacitor

器件型号:TLV320ADC3101

大家好、

请告知下面用红色圈出的电容器的功能是什么? 为什么数据表和 EVM 电路之间的电路设计不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同意存在差异、除非麦克风数据表中建议某些强缓冲输出麦克风、否则不应在该位置包含1uF 电容器。  EVM 连接正确、但它具有很高的可配置性、因此不太容易看到不同输入选项的直接连接。

    1)  电容器的值可能会低得多、例如22 - 100pF、这将在麦克风输入连接上提供一些高频滤波、当它们的物理位置距离 ADC 有一定距离时、这是一个很好的做法。  

    2)  这应该是一个麦克风偏置电容器(可选)、并且应该位于2.2k 电阻器的另一侧、如原理图中的 C15/C16所示。