This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 大家好、我对 D 类放大器 TINA 仿真建模有疑问。

Guru**** 2526550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201, TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872744/hi-i-have-a-question-about-class-d-amp-tina-simulation-modeling

主题中讨论的其他器件:TLV3201TLV7031

大家好、我正在尝试使用 TINA 模拟 D 类放大器。

我设计的电路如上所示。

但是、我得到了下图。

我认为比较器不能遵循频率、推挽 MOSFET 无法正确放大电压。

我的设置为:

Vsaw = 4V 振幅、3kHz

Vsignal = 3V 振幅、500Hz、

PMOSFET:

 

NMOSFET:

 

我认为这是一个非常基本的问题、但我很难找到问题所在。

请问我应该修改哪个参数?

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、  

    TLV3201无法处理输入的快速切换、因此我建议您尝试使用 TLV7031。 该器件对输入的响应更快、但输出存在轻微延迟。 请进行仿真以查看行为。 此外、请注意输入电压超过电源轨。 TLV7031的电源电压范围为1.6 - 6.5V、输入电压范围为 Vee -.1和 Vcc +.1  
    比较器将从~Vee 摆动到~Vcc。 因此、知道这一点后、您需要检查 MOSFET 的 Vth、它在~3.3V 时非常高。 您可以考虑将 MOSFET 更改为具有较低 Vth 的 MOSFET、以便可以减少 PMOS 上的源极电压和 NMOS 上的漏极电压。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv7031.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    感谢你的答复。

    我明白我错过了什么。

    非常感谢。

    此致、

    Yun