This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:AIC3262 I2S 配置问题

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878055/tlv320aic3262-aic3262-i2s-configuration-problem

器件型号:TLV320AIC3262

您好、TI、

我们有一个带有 AIC3262的定制板,我们面临一些困难,无法使 I2S 通信正常工作。 我们将2个 PDM 麦克风连接到音频编解码器、I2S 流应馈入基于 ARM 的主机处理器、但目前尚未成功。

PDM 麦克风似乎设置正确,在收听 AIC3262耳机输出时,我们可以听到两个麦克风的声音。

您是否能够提供有关 AIC3262和 I2S 配置的任何指南?

谢谢!

Eggz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggz、

    您能否向我们提供有关器件配置的更多信息? 您是否使用 ASI1连接到主机? AIC3262默认配置为 I2S 总线上的从模式操作、主机处理器提供帧和位时钟。 这里的情况也是如此吗?

    哪些 GPIO 用于 PDM 时钟和数据、以及如何使用环回配置或通过其他模式进行麦克风至耳机测试?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    感谢您的快速回复。 开发人员和我位于不同的位置、我无法获得您问题的所有答案。 我希望明天能了解更多信息。  
    我们在 PDM 麦克风到耳机测试中使用了环回配置、我知道很多。 PDM 麦克风 CLK 位于 GPIO02上、数据位于 GPIO01上。
    只要我了解更多信息、我就会填写剩余部分。

    谢谢!

    此致、

    Eggz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    很抱歉耽误你的时间。 我收到了开发人员的一些输入:

    是的、我们使用 ASI1。
    在主控模式下为 AIC3262、在受控模式下为 nRF52。 我不知道原因、但当 nRF52处于主控模式时、即使是测试(预录)音频也无法正常工作。
    我们尝试将音调发生器连接到 I2S、结果相同-这是 I2S 问题、而不是 PDM、PDM (环回配置)工作正常。
    谢谢!
    Eggz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    最终成功。 我们在 I2S 中整理了主从配置(AIC3262为主配置)、发现了一个简单但令人厌烦的路由冲突/错误。 感谢你的帮助。