This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792A:灌电流或拉电流

Guru**** 2490665 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A, PCM1792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890747/pcm1792a-sinking-or-sourcig

器件型号:PCM1792A
主题中讨论的其他器件: PCM1792

我计划设计基于 PCM1792的 DAC。 我想知道电流输出是拉电流还是灌电流。 我想通过将电流源/灌电流连接到 PCM1792A 的输出来消除 IVC 输出上的电压偏移。 基本上、我有两个问题:

PCM 1792A 是拉电流还是灌电流?

我能否通过将6.2mA 的拉电流/灌电流连接到 PCM1792A 的输出来移除失调电压?

祝你一切顺利、

Rogier van den Berg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogier、

    PCM1792A 是高侧电流源。  这意味着 IOUT 端子必须连接到比 PCM1792A 电源电压更低的电压、理想情况下是虚拟接地。

    这取决于您如何实现电流偏移。  PCM 本身无法吸收任何电流、因此您必须对输出端的跨阻放大器施加一些偏置。

    请随时分享您打算如何执行此操作的原理图。