This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:在器件和散热器之间涂抹润滑脂

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899133/tpa3255evm-grease-between-device-and-heat-sink

器件型号:TPA3255EVM

您好!

您能否告诉我在 EVM 中的器件和散热器之间使用的润滑脂的制造商和产品名称?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    我没有此信息... 任何导热性为6~7W/m.K 甚至更高的热化合物都是很好的选择。

    此致、

    Sam