This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:SD/FAULT 引脚和静音时间

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872781/tpa3138d2-sd-fault-pin-and-mute-time

器件型号:TPA3138D2

你好

 

 您能否纠正我对以下项目的理解?    

1. SD/故障引脚、
  是否必须与上拉寄存器绑定?   

 寄存器值(4.7K-500K)可根据 MCU 的驱动性能进行定义。  正确吗?

2.静音时间。   
  SD/故障引脚从低电平更改为高电平。   
  静音租用时间为 ton(典型值50ms)。   正确吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoji、

    SD/故障引脚内部结构为开漏、因此必须将其连接到 PVDD 的4.7K~500k 上拉电阻器。

    2.导通时间为 Ton (典型值50ms)

    此致、

    Matthew