This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:TPA3250 DVDD 内部稳压器,最大输出电流?

Guru**** 2380870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250, TPS65133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890562/tpa3250-tpa3250-dvdd-internal-regulator-maximum-output-current

器件型号:TPA3250
主题中讨论的其他器件: TPS65133

您好!

使用 TPA3250音频放大器的 I 平面。 此芯片包含2个稳压器 DVDD = 3V3且 AVDD = 7V8。 我希望使用 DVDD 的稳压器为一些外部组件供电。 您能告诉我我们可以吸收的最大电流是多少、我在数据表中找不到该值吗?

外部组件:TPS65133 (5/10mA),用于产生+/-5V 电压,为2 x DG403 (<1mA)供电

谢谢、
此致、
Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien、您好!  

    我理解您所尝试的操作、因为这不会要求您的系统具有电压稳压器并降低整个解决方案的成本。  

    但是、不建议这样做、这些引脚仅用于 TPA3250的电压基准。  

    在数据表的第22页的第10.2.1.2节中对其进行了概述:"不建议将 DVDD 和 AVDD 引脚用作外部电路的电压源。"

    此外、在数据表第28页的第11.1.1节中:"这些线性稳压器从内部连接到 VDD 电源、它们的输出显示在 AVDD 和 DVDD 引脚上、为外部旁路电容器提供连接点。 必须注意的是、器件中集成的线性稳压器仅用于支持内部电路的电流要求、不应用于为任何额外的外部电路供电。 这些引脚上的额外负载可能会导致电压下降并增加噪声注入、这会对器件的性能和运行产生负面影响。"

    祝你一切顺利、

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    我们不会放置 DVDD 能够灌入的最大电流、因为我们将该器件设计为只能为器件本身供电。 我强烈建议您不要使用 DVDD 为其他组件供电。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉、我没有正确阅读第28页的第11.1.1节。 我知道无法为其他组件供电。
    谢谢、