This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:有源滤波器问题。

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681, OPA2353, OPA337, OPA2134, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871510/pcm1681-problem-about-the-active-filter

器件型号:PCM1681
主题中讨论的其他器件: OPA2353、 OPA337、 OPA2134、 OPA1622

我对 PCM1681有几个问题。
请参阅数据表、图26和图33显示了建议的有源滤波器电路、我的问题是:
(1):两个滤波器电路是否均可用作有源滤波器电路? 哪个是优先级?
(2):对于 OPA2353的电路、如果使用了所有 VOUT1至 VOUT7、能否将运算放大器的所有同相输入端连接到 OPA337的输出端? 或者这是必须做的吗?
(3):对于 OPA2134的电路、如果我只连接正电源、有源滤波器电路能否正常工作?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎参加 e2e 论坛!

    1.我不知道你的意思是什么。 电路的区别仅在于图33需要双极双电源(例如±5V)、图26仅需要+5V。  两个有源滤波器的增益略有不同、因为图26的电源余量较小、因此必须限制满量程输出以防止输出削波。 这两个都是有源滤波器。

    2.您可以为所有输出使用 VCOM 电压的一个缓冲器。  基本上、VCOM 引脚只是一个分压器、所以它不会在不使 DAC 输出失真的情况下提供任何电流。  因此、它必须被缓冲。

    图33的输入以地为中心、电路具有负增益。  如果您仅为其提供正电源轨、则输出基本上会削平接地。  运算放大器不会在其线性区域工作、因此输出会严重失真。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul,

    感谢您的详细解释。

    我还有一个问题:

    图26中的电路何时适用、图33中的电路何时适用?  除增益之外是否还有任何明显的差异?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图26中的电路在只有单电源时非常有用。  VCOM 失调电压允许您将输出保持在+2.5V 的中心、因此无需负电源。

    如果您使用双极电源、例如±5V、则可以使用图33、因为无需 VCOM 失调电压。  在这种情况下、输出以0V 为中心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我对此很清楚。

    此外、有源滤波器的输出可以连接哪种声音? 声音还是扬声器? 您能给我一个建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该放大器的输出能够用作"线路输出"功能、然后将该电路连接到高功率放大器以驱动扬声器或耳机。

    此外、您还可以选择能够驱动更大功率的运算放大器来驱动耳机或一些小型扬声器。  考虑 OPA1622或1656。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul,

    我已经了解这个问题。

    谢谢。