This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:AECQ100 ADC 支持音频数据集线器功能

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879604/tlv320adc5140-aecq100-adc-support-audio-data-hub-function

器件型号:TLV320ADC5140

大家好、

我们是否有任何音频 ADC、它:

1.>2chadc;

2.支持 TDM 接口;

3.可以将输入数据的任何时隙路由到输出数据的任何时隙。

AECQ100认证。

Tks (测试)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们的营销团队将跟进一些可能提出的其他建议、但 PCM186x-Q1系列产品已被视为潜在的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    Tks 供您在 E2E 上回复。 但我查看了 PCM186x-Q1的数据表、TDM 配置似乎是固定的、即0x0C 寄存器、因此它不支持音频集线器的数据路由功能。

    这是否意味着我们在此应用程序上没有合适的器件? 正如您所建议的、让营销团队参与将会更好、您能告诉谁负责这方面的工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在脱机处理该线程时将其关闭。