This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:增益受输入电源限制 (故障条件触发器)

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2, TPA3116D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/898412/tpa3118d2-gain-limited-by-the-input-supply-fault-condition-trigger

器件型号:TPA3118D2
主题中讨论的其他器件:TPA3116D2

您好! 我有一个基于 TPA3118D2的 SANWU 板(PBTL 模式)、如下所示: https://www.google.com/search?q=sanwu+tpa3118&rlz=1C1SQJL_roRO863RO863&hl=ro&sxsrf=ALeKk02wpmJv7egIXY4Ld0wLJJ1M6WMOdQ:1587380896595&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj8wtvT7vboAhWiw4sKHdNqBKkQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=979#imgrc=8LfYG-FBQEGIrM)

我已将 SDZ 和 FAULTZ 线路连接到 AVR MCU 以对其进行控制、并且工作正常。

当放大器在功率不足时进入保护模式时、最大音量似乎会自动受到输入电压的限制。 如果我给它27伏、它工作正常。 例如、如果我将电压降至12伏、则会触发故障条件、直到我降低音量。  (我会说恰好在削波点下方)

这对我的项目来说是一件很棒的事情、因为我可以随着电池电压的降低自动降低音量(通过不断检查 FAULTZ 引脚)。  

但现在问题就来了:这是芯片的正常行为吗? 我之所以提出这个问题、是因为我有一些 基于 XH-M543 TPA3116D2的放大器(请注意、它们具有内置前置放大器)、如果我将它们设置为12V 电源时的最大音量、我会从扬声器中得到大量失真、但芯片不会进入保护模式。

正如我在上面所说的、我目前依靠它来进行自动音量控制、但我担心这种行为只会发生在这个特定的芯片上。

我在数据表中找不到任何与削波保护相关的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    削波无法触发故障。 数据表中的表4列出了故障报告条件。 您可以逐个检查。

    发生问题时、您知道输出功率吗? 和负载阻抗? PVCCTM

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载阻抗为3欧姆(请注意、放大器配置为 PBTL)。 但是、单个6欧姆扬声器也会发生同样的情况、因此它是相关的。

    当系统连接到交流适配器时、电源电压为26V。 当使用电池供电时、它可以在19V 至10V 范围内放电。 我必须降低音量并重置放大器、以清除故障锁存器。 这很好、否则扬声器可能会因失真而损坏。

    我不知道输出功率、但它看起来根本不受此问题的限制。 该放大器可以处理高电流和电压、效果很好。 但是、如果电源电压不够、它不会失真、而是会像具有削波保护功能一样关断。

    换句话说、可能的最大音量(不发生故障)取决于 PVCC。 如果放大器具有足够的电压、它将以最大电势驱动负载。 如果电源电压低、我必须相应地调节音量。 这种情况总是会发生、因此我依靠它来使用微控制器自动降低音量。 但是、如果我更换放大器芯片、恐怕这个"功能"也没有了。 (我没有任何 TPA3118D2替代产品、因此我无法对此进行测试)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我建议您可以同时监控故障引脚、PCVV 和 PWM 输出、输出电流。

    输出电感器速率电流是多少? 您必须选择足够快的电流电感器来覆盖最大输出功率。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该板具有2个10uH 电感器。 我不知道它们的最大电流额定值、但在网上看一些类似的额定值、我发现它们应该处理至少3A 的电流。

    问题不在于它无法处理高功率。 我已将2个6欧姆低音炮和8欧姆低音扬声器连接到它(总负载为2欧姆)、26V 时不会触发故障情况。 如果我降低电压、故障保护将启动、我必须降低音量。 我本来希望它像我的其他 TPA3116D2放大器那样使信号失真、但相反、它通过在削波之前关闭扬声器来"节省"。

    我只是想知道它是否正常、因为这是我唯一的芯片、它的行为是这样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您有 TI EVM 板吗?

    您可以在 EVM 板上进行检查。