This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49251:同步输出

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2051D3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889320/lm49251-simultaneous-output

器件型号:LM49251
主题中讨论的其他器件:TPA2051D3

您好!

通过输出模式选择的寄存器设置、以下操作是否可用?

单声道输入和立体声输入的混合以及与 SPK 输出和 HP 输出的同时输出、如下所示。

单声道输入+ ST 输入=> SPK 输出(单声道+ST)+ HP 输出(单声道+ST)

在表5中、此类型的设置不可用。

但是、如果有任何设置可以使上述操作可用、请告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    遗憾的是、该器件中的单声道和立体声输入都不能混合使用。 如果您同意、我可以建议使用替代器件。 您能否提供所需的器件要求?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    当前解决方案是 Onsemi 的 NCP2704FCCT1G。

    要求如下。

    - 2个差分输入

    - 2路输出、用于 D 类差分高音扬声器和耳机(立体声 L、R)

    -I2C 控制

    -独立控制每个输入的音频增益

    -以下设置可用于关断或开关控制

    -输入1 -> SPK 输出、HP 输出

    -输入1、输入2 -> SPK 输出

    -输入1 -> SPK 输出+ HP 输出和输入2 -> SPK 输出

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    我建议查看 TPA2051d3、它具有与您之前的答复中提到的相同的特性:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2051d3.pdf

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.