This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV1032:将 LMV1032与标准 JFET 驻极体麦克风配合使用

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV1032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/898959/lmv1032-using-lmv1032-with-standard-jfet-electret-microphone

器件型号:LMV1032

您好、支持团队、

我们想向智能手表添加一个特殊的低功耗音频监控功能。

智能手表已经有一个标准模拟驻极体麦克风、此麦克风被连接至连接至主 CPU 的 ADC。

我们需要添加麦克风输出的并行路径、并将其通过 LMV1032馈送到 ARM Cortex-M0+ MCU 的内部 ADC。

如果有必要将 LMV1032添加到已经内置 JFET 的驻极体麦克风的输出中、请提供反馈。

我们希望提高信号、因为低功耗 MCU 的内部 ADC 未针对麦克风直接连接进行优化。

谢谢您、Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Christoph、

    我在将此器件连接到驻极体麦克风输出时未发现问题。 LMV1032具有高输入阻抗(>100Mohms)、即使与另一个器件并联、也可以连接驻极体麦克风而不影响偏置电平。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.