This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:请提供 PBTL 模式帮助

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879147/tpa3116d2-pbtl-mode-help-please

器件型号:TPA3116D2

大家好,ı 感谢大家对此的支持,我正在使用 TPA3116D2设计一个具有 BTL 模式2 x50瓦的放大器,我想用一个开关将放大器置于 PBTL 模式,以驱动 功率为100瓦的70/100伏变压器。

使用此开关,我接地 İnpL 和 InnL。 我仅将模拟信号应用于正确的放大器输入。 和分别使用双刀双掷继电器将 OUTPR 和 OUTNR 与 OUTPL 和 OUTNL 短接在一起。  在 BTL 模式下短接这些引脚是否会触发电路中的故障?

它写道、您需要为 PBTL 操作的放大器加电、 我能否激活 PBTL 操作、使放大器再次变为 SDZ 低电平和高电平? 如果你以前有过这样的经验,我会很感激,对这一点发表评论?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,如果有人告诉我 我我是否发布到了错误的论坛,我将不胜感激。  如何让 TI 工程师回答我的问题? 是否有直接邮件、以便我可以在那里提问?

    提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferhan、

    我认为您是如何实现这一想法的、这是正确的。 我首先将器件设置为关断模式、然后启用对输出的更改、以便在 BTL 和 PBTL 模式之间切换。 开关的阻抗确实会带来一些风险、从而在通道之间产生轻微偏移、因此您必须在端部进行验证、以确保不会产生任何问题。  

    此外、我还将查看这份讨论 D 类放大器中变压器的应用报告。  http://www.ti.com/lit/an/sloa133/sloa133.pdf 

    此致、

    Robert Clifton