This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:如何将 MOUTP/MOUTN 连接到标准单端麦克风输入?

Guru**** 2491175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6166A2, THS3215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/887469/tpa6166a2-how-to-connect-moutp-moutn-to-standard-single-end-mic-input

器件型号:TPA6166A2
主题中讨论的其他器件: THS3215

尊敬的 TI 团队:

您能告诉我如何将 TPA6166A2麦克风输出 MOUTP/MOUTN 更改为单端麦克风输入吗?

我们的音频编解码器 IC 具有单个麦克风输入引脚和一个麦克风偏置引脚、但 TPA6166A2麦克风输出似乎是差分的。

 

BR、

松田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松田、您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    遗憾的是、该器件是 G 类输出器件、在单端配置下无法直接连接输出。 您需要使用 THS3215等中间器件转换输出 。  

    或者、如果您不想添加此器件、我建议将此器件替换为 AB 类器件或支持单端输出的另一个放大器。

    希望这对您有所帮助。 请告诉我您还有其他问题或意见。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的快速反馈。

    是否可以仅将 MOUTN 连接到具有 sigle 端麦克风输入的音频编解码器?

    根据数据表中的简化版原理图、MOUTP 似乎来自 TPA6166中的麦克风偏置。

    那么,只有 MOUTN 摆动吗??

    BR、

    松田   

     

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松田、您好!

    感谢您的澄清。 是的、没错、MOUTN 可以直接连接到单端麦克风输入、因为它是麦克风前置放大器输出。 MOUTP 将是 MICBIAS 的连接,正如您正确地说的那样。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的回答。

    ・当 MICVDD 关闭,VDD 打开,tpa6166a2设置为关断模式,VDD 消耗多少功率?

    BR、

    松田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松田、您好!

    在关断模式下、如果插入了附件、VDD 通常消耗108uA 的电流。 当没有插入附件时、电流消耗可降低至11uA。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.