This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4546B:您能否推荐与 wm9714clgef (Cirrus Logic)具有相同功能的器件型号?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, LM4546B, LM4550B, LM4549B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/897555/lm4546b-can-you-recommend-a-part-number-with-the-same-function-as-wm9714clgef-cirrus-logic

器件型号:LM4546B
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106LM4550BLM4549B

TI 团队:

您能不能帮助推荐与 wm9714clgef (Cirrus Logic)具有相同功能的器件型号。

谢谢

Cq.LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然我们没有引脚对引脚兼容的器件、但我建议查看 TlV320AIC3106。 这是具有更高 DAC 和 ADC SNR、耳机输出、线路输出和单声道输出的通用编解码器。 AIC3106还包含一个 PLL、可实现输入时钟灵活性。  

    这两个器件的主要区别在于、Cirrus 逻辑器件具有辅助 DAC、AIC3106没有。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我忘了说、如果您需要 AC '97编解码器、我们只提供 LM4546B、LM4549B 和 LM4550B。  

    此致、

    Aaron