This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2025D1:TPA2025 EN 引脚上是否有内部上拉电阻器? 如果我们有、上拉电阻值是多少?

Guru**** 2647895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880646/tpa2025d1-do-we-have-internal-pull-up-resistor-on-tpa2025-en-pin-if-we-have-what-is-the-pull-up-resistor-value

器件型号:TPA2025D1

大家好、

我们是否在 TPA2025 EN 引脚上有内部上拉电阻器? 如果我们有、上拉电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    EN 引脚上没有内部上拉电阻器。 应使用推荐的10k Ω 电阻器从外部将其上拉至 VBAT。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.