This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789-Q1:系统时钟选择

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872815/pcm1789-q1-system-clock-selection

器件型号:PCM1789-Q1

大家好、

客户询问如何选择系统时钟频率。

-16位输入数据

-采样率= 48kHz

问题1)根据表3、它看起来系统时钟频率越高、无噪声形状的带宽越好。 缺点是功耗较高?

问题2)当 fs =48kHz 时、fsx512、fsx768、fsx1152都位于同一列中。 如果采样率= 48kHz、选择比 fsx512更高的系统时钟是否没有价值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    1.正确,缺点是功耗较高。  此外、使用极高频率信号进行 PCB 布局布线可能会很困难。

    使用比 Fs=48时的512×FS 更高的时钟没有好处。  滤波器 OSR = 8x 且调制器 OSR = X128时的性能。

    谢谢、

    Paul