This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:Pure Path Console 系统诊断失败?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770EVM, TAS2770, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/898500/tas2770evm-pure-path-console-system-diagnostics-failing

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2770TAS2557

团队、

我使用 TAS2770EVM 进行测试。 我安装了 PPC 3、可以成功连接到 EVM、但系统诊断测试失败、我想请求您对此提供帮助。

请参阅下面的屏幕截图:

我想知道 PPC3软件是否与该 EVM 兼容、因为我只能看到 EVM 应用下列出的 TAS2557、而不能看到 TAS2770。  请告知此问题是否有问题?

我也无法使用以下设置回放音频。 默认选择的是音频 TI USB 音频 UAC2.0。请参阅下面的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    TAS2557和 TAS2770各有其自己的 PPC3应用。 您应从产品文件夹中申请 TAS2770应用程序的访问权限。

    请尝试使用 TAS2770、如果仍有问题、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    谢谢、我将与工程师确认他是否直接从产品文件夹下载了该模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julio、

    PPC3已正确下载、我的意思是客户应请求访问 TAS2770应用、该应用将像 TAS2557一样安装在 PPC3中。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julio、

    我现在要关闭这个线程。

    如果您有其他问题、请继续发送电子邮件主题或在此处发布您的问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器