This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:卡经常停止工作。 为什么?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888314/tas5805mevm-card-stops-working-very-often-why

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805M

我已将电路板配置为双单声道模式。 一个是驱动低音扬声器、另一个是高频扬声器。 有时一切正常、但很容易使卡停止工作。 这似乎与输出功率有关。 峰值越高、停止工作就越容易。 我使用20V 5A 的实验室电源运行它。 负载有时为4欧姆扬声器、有时为功率电阻器(每个8欧姆、最大功率为300W)。

我是否应该采取任何措施来防止这种情况发生?  

如有任何建议,请提出。

Björn Gröhn μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、  

    我想知道 TAS5805M 停止工作的原因是否是由于这些情况导致温度过高。

    您能否读取警告寄存器(0x73)并查看关断时间(如果与过热相关)?

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我刚刚检查过它。 如果我进入该寄存器、则0x73中的所有值都为零。

    EQ 设置中是否可能有正数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、  

    您能否更具体地了解 EQ 设置的含义?  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../EQ-_2B00_-DRC-_2B00_-AGL-ver5.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送我的建议设置。 如果我在 EQ 中的正增益方面出错、您能给我一些评价吗?

    Björn μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Björn、  

    感谢您向我发送您的设置、这里没有什么特别的地方、正常输出功率是多少?
    此外、您的应用中的最大输出功率是多少?

    为了澄清我之前的问题、当您检查故障寄存器时、EVM 卡何时停止工作?

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将以单声道方式运行两个放大器、以驱动低音扬声器和高音扬声器。 它是一个大扬声器、因此我们几乎可以以最大功率运行它。

    昨天、我对均衡器进行了一些更改、这很有帮助。 我通过在每个均衡器中设置负增益将两条均衡器曲线降至最大0dB。 我在 DRC:s 中使用额外的增益补偿了平均音量损耗、但我保持了最大电平。 通过这种方式、我几乎得到了我需要的东西。

    我包含了我的最新设置文件。  使用此文件、我可以在最大级别运行正弦扫描的扬声器、而不会在放大器中出现任何故障。

    现在、不幸的是、我在正弦扫描期间烧坏了高音扬声器、所以现在我不得不重建扬声器、因为我只有一个扬声器。

    在4欧姆扬声器中运行这些放大器的最大功率是多少? 我找不到 that.e2e.ti.com/.../EQ-only-negative-gain-_2B00_-DRC_2B00_9_2D00_10dB-_2B00_-AGL-ver6.zip 的技术规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、  

    但是、根据单声道的数据表、这不适用于您拥有的20V PVDD。  

    第一页显示:"单声道模式下(4 Ω、21V、THD+N=1%)下的功率为45W"

    因此、使用这些数字、我认为是40W 范围内的某个位置。 根据您所做的分析、您似乎将 TAS5805M 和扬声器推向了无安全工作条件、您能否测量输出端的 Vrms、以便我们可以计算出您的最大输出功率。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州