This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:HDMI ARC 电缆直接连接引脚映射

Guru**** 2814185 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, TLV3541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871901/pcm9211-hdmi-arc-cable-direct-connection-pin-map

器件型号:PCM9211
主题中讨论的其他器件: TLV3541

您好!

我正在尝试从连接到电视 HDMI ARC 端口的 HDMI 电缆中提取 SPDIF 音频。

这将是我将与 PCM9211一起使用的唯一函数。

PCM9211似乎有一个名为 SBAA300A.pdf 的技术说明、但我在任何地方都找不到它。

我假设从社区信息中可以看到以下连接。

我的问题是

1.此图是否正确?

2.此图是否与 HDMI 1.4 ARC 和 HDMI 2.1 eARC (不支持杜比且对数据速率有一定限制)兼容?

3.是否有推荐的差分转单端转换器

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您的图显示 PCM9211输出为 SPDIF、您是否使用 PCM9211复用此 SPDIF 数据?这是为了将 SPDIF 转换为 I2S?

    需要提及的几件事:

    1) 1) ARC 可选择单端模式、因此如果您仅计划使用 ARC、则不需要差分转单端转换器。 但是、EARC 将需要这样做。

    2) 2)如果您实现了 DE-SE 转换、并且数据速率足够慢(最大216kHz)、并且只需要2个通道、则可以与 EARC 连接。 但这严重限制了 EARC、因为该标准旨在以更高的数据速率运行更多通道、以允许通过 HDMI 进行压缩音频传输。 PCM9211不接受压缩形式的音频。 因此、PCM9211可在不利用全部 EARC 功能的有限 EARC 应用中运行、但我不会说它大体上符合 EARC 标准。 这是我目前正在数据表中努力纠正的问题、以避免混淆。

    3) 3)您可以通过几种不同的方式实现 DE-SE 转换。 您可以使用平衡-非平衡变压器(变压器)、但这需要您的源具有足够的驱动强度。 如果您需要有源实施、可以在差分放大器配置中使用标准运算放大器。 有许多高速放大器能够处理这一问题。 TLV3541可能是一个很好的起点。

    此致、

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的详细反馈。

    我将 PCM9211连接到 MCU、MCU 接受 SPDIF 并将其转换为 I2S、MCU 将连接到立体声 DAC。 (216kHz 就足够了)

    *我正在尝试使 MCU 充当接受 USB 和 BT 等其他外设的音频集线器。 对于 HDMI、PCM9211似乎是最佳选择。

    我可能是误解了 ARC 和 eARC 的概念。

    我只需要 HDMI ARC 提供的双通道 SPDIF 数据。 我无法处理任何杜比格式。

    但是、为了与支持电视的未来 eARC 兼容、我认为我需要去 SE 转换、即使 ARC 支持 SE 模式。

    如果我可以直接将 HEAC+引脚连接到 PCM9211、无论用于数据的 ARC 或 EARC TV 端口如何、那么这将是最佳选择。 但是、您说这对于 eARC 是不可能的?

    如果 EARC 需要进行 DE-SE 转换、那么我将尝试使用 TLV3541进行此工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我更深入地探讨了《保护儿童权利行动议定书》,并认识到还有一些其他的挑战。 实际上、不能将 EARC 与简单的 DE-SE 转换器配合使用、因为该标准包含了对信号的共模调制以对通道数据和控制进行编码。 EARC 协议要求支持此功能以建立通信、除非您能够使用处理器、否则这不是 PCM9211可以支持的功能。

    对于 ARC 情况、您可以如前所述将 HEAC+引脚直接连接到 PCM9211、但遗憾的是、这对 eARC 不起作用。 有些 EARC 器件被编程为在无法建立 EARC 链路时切换到 ARC、但这是一个可选功能、因此不能保证您的电路板与 EARC 器件兼容。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    谢谢、我想我现在将重点介绍 ARC、并在稍后等待另一个集成解决方案用于 eARC。

    因此、这将使它变得简单得多。 将 HEAC+连接到 PCM9211并完成!

    实际上、我更改了轨迹、并决定使用 I2S 而不是 SPDIF 来移除逆变器栅极。

    谢谢你