This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:电路问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880047/tpa3116d2-circuit-problem

器件型号:TPA3116D2
Thread 中讨论的其他器件:TL431

我有疑问:  

是否可以通过100K 电阻器将引脚12 (MUTE)连接到 GVDD (引脚7)? 请参阅随附的原理图并确认 Pin12电路是否正确?

e2e.ti.com/.../TPA3116-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议将 MUTE 引脚连接到外部电源、不要连接 GVDD。

    GVDD 由内部 LDO 产生、系统上电时需要一些延迟。  

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    这仅影响系统上电时的一些延迟。 因此、它仍然可以连接到静音(引脚12)、对吗?

    因为我为客户做了很多东西、现在客户不得不在现场返工。 因为他们说电路板无法通过 ESD。 所有返工成本均由我们承担。 客户的问题是、此引脚12无法通过100K 电阻连接到 GVDD。

    但我检查了 IC 数据表、在第18页上看到引脚12可以通过100K 电阻器连接到 GVDD。 请参阅随附的图片。

    我需要知道引脚12可以连接到 GVDD、也可以连接到 PVDD?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    很抱歉, 我写了错误的句子。

    对于返工费用、 客户需要我们承担所有成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们应该确保在加电时 MUTE 引脚可用。  

    对于图30的建议设计、由于故障引脚加电至 AVCC、因此加电时静音为高电平。  

    GVDD 由 AVCC 生成。 如果将 MUTE 直接连接到 GVDD、GVDD 需要一定的延时时间才能在加电时保持稳定。 因此、将 MUTE 连接到 GVDD 时、器件不能在上电时静音。

    此致、

    Derek

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    客户不需要静音功能(无其他控制、此板仅为音频放大器)。 那么、如果我的电路有问题(连接到 GVDD 的静音)?

    现在、客户要求我们修改电路、将 Pin12连接直接接地。 你怎么看? 如果引脚12接地、 是否会出现其他问题?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    直接连接到 GVDD 不会出现功能问题。

    为了避免上电弹出噪声、我建议使用以下序列:

    使能放大器时(SDZ 高电平)--- 先将放大器静音,然后将 SDZ 设为高电平,延时>40ms,再将放大器取消静音。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢你的答复。

    对于 TPA3116电路、我仅指其他静音电路。 那么、我不知道该静音如何工作?

    您能帮我分析此静音电路的工作原理吗? 这些器件(晶体管和 TL431)是如何 工作的?

    SIP2是静音跳线、如果该跳线接地、则放大器不工作。 请参阅随附的静音电路。

    如果我移除了静音电路的所有组件、只需将静音(引脚12 )接地。  函数是否 正常? 我担心启动或关闭电源时会出现 POP 噪声

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我还将放大器电路连接到您。

    请帮助我分析 circuit.e2e.ti.com/.../7343.TPA3116-schematic.pdf 静音的工作原理

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我不知道 TL431和 Q3是如何工作的。 我只知道 当 SIP2连接到 GND 时、MUTE 电压很高。

    如前所述、 仅将 MUTE (引脚12)接 地无功能问题、但存在上电弹出风险。

    此致、

    Derek