This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tms320d788e001

Guru**** 2483125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871230/tms320d788e001

请告诉我将此产品替换为类似产品。 我想替换失败的那个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrej、

    如果您认为您购买的器件存在问题、可通过以下网址访问 TI 客户退货请求门户:

    http://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    如果您只想购买其他器件、请访问 https://www.ti.com/store

    您将需要为这两种情况提供可订购器件型号。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片位于我购买的器件中。 它上面的标记是 tms320d788e001。但是我在您的站点上找不到此芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrej、

    您拥有的芯片与 TI 器件型号不完全匹配。 我不确定您拥有的芯片的来源。 我没有有关该特定芯片的信息。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andrej

    D788信息不在公共 TI.com 论坛上。 此器件系列通常用于我们支持 Dolby DTS 的 AVR 产品系列和其他音频应用。  

    E2E 上不支持此器件系列。

    如果您在购买器件时遇到问题、请使用客户原始文章中提供的退货门户 Rex 以及他们直接从 TI 或 TI 批准的经销商处购买器件的书面文件副本。

    希望这对您有所帮助。
    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrej:


    您参考的设备需要第三方批准才能购买。 如果您有此类批准、请告知我们、我们可以在离线讨论。

    Debbie