This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:如何调节电路以降低噼啪噪声?

Guru**** 2490665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890025/tpa3128d2-how-to-adjust-the-circuit-to-reduce-pop-noise

器件型号:TPA3128D2

大家好、

目前、我们面临的是杂音问题。 我们发现在以下情况下会出现噼啪噪声:

1):噼啪噪声将会因输入信号增加而增加;

2):当切断 Cin 时、会产生较小的杂音;

我附加了 TPA3128D2的原理图。 您是否能帮助回顾以及 您是否能帮助我们降低噼啪噪声?

e2e.ti.com/.../musicstation_5F00_main-board-v06.pdf

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhanpeng、

    您是否意味着您移除了1uF 输入电容器、然后噪声降低?

    根据您的描述、噪声来自输入源或 PCB 布局。

    我建议您可以在输入源上添加 RC 滤波器来滤除噪声。

    原理图看起来不错。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tianming:

    但是客户也回答、在正常工作期间、如果他们拉低 SDZ、就会有 POP 噪音、我不确定是否会出现输入?

    BR

    Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhanpeng、

    在 SD 器件之前、器件应首先静音以避免弹出。

    此致、

    Derek