This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:将输入用作单端时的失调电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880280/tlv320adc3101-offset-voltage-when-using-input-as-single-ended

器件型号:TLV320ADC3101

你好!

我正在构建一个具有6个不同模拟输入(一次只有2个有效输入)的记录器件、我打算为此使用 TLV320ADC3101。 当我尝试将某些通道用作单端输入时、记录的信号中存在偏移值。 请参见下图。 我已经设置了寄存器

52 = 0xdf (左侧 ADC、IN3L 单端输入)

55 = 0xf4 (右 ADC、IN2R 单端输入)

和第2次录制中

52 = 0xdf (左侧 ADC、IN3L 单端输入)(相同)

57 = 0xFC (右 ADC、IN1L 单端输入)<-这是唯一记录的按预期工作的信号

信号中出现偏移的原因是什么? 所有6个输入均使用1uF 交流耦合电容器进行连接。

此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    您能否重新发布图片?  我看不到。  

    根据偏移的严重程度、它可能只是增益误差的问题。  您可以使用数字 HPF 来移除偏移(ADC3101可以这样做)

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!
    不幸的是、我丢失了图像。 直流分量为16000s LSB (分辨率为16位)、这意味着我基本上只能使用+-32768范围的一半。 我想我会将其归类为严重误差、而不仅仅是微小的增益误差。

    所有输入均通过接线以作为单端输入运行、但数据表不清楚这是可行的设置、还是其中2个输入应作为差分输入运行、并且最后两个输入只能作为单端输入运行。

    除了配置寄存器52以使用 IN2L (P)输入等、是否还有任何其他必须使用芯片完成的设置? 我是否需要做任何事情来确保 PGA 的负极端子正确偏置? 当我查看图30时、PGA 需要差分信号、我不确定是否必须配置比寄存器52所做的更多的信号。

    此致、

    Stefan