This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:TAS5630故障(IC 永久损坏)

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879950/tas5630b-tas5630-failure-ic-permanently-damaged

器件型号:TAS5630B
主题中讨论的其他器件:TAS5630

尊敬的所有人、请帮助我。

我制造 TAS5630 PCB。 听起来不错。  检查3小时后发出声音。  

它具有4 Ω 扬声器。

我没有关闭 电源。

我不提供输入、只有白噪声。  

第二天早上、我检查了30分钟的声音。  但 IC 已永久损坏。

一个 IC BST_D 接地短路(30 Ω)和 GVDD 接地短路(30 Ω)。

另一个 IC OUT_C 对 GND 短路(120欧姆)。

我不知道原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4871433:

    为了澄清这一点、您说您将设备一整晚都保持开启状态?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在器件损坏之前、它是否输出了全功率? PVDD 电压是多少?

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert Clifton:

    是的。 但它没有输入。  

    此致、

    英基  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert Clifton:

    是的。 一整晚。 但它没有输入信号。

    这意味着最小输出。  

    谢谢你。

    英基  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、它具有全功率。   

    PVDD 电压。  

    空载51VDC、

    负载:42V 直流。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    功率级损坏的最常见原因是由寄生环路电感导致的开关节点上的电压尖峰、尤其是在负载较重的情况下。  

    您能否将原理图和布局发送给我进行审阅? 我的电子邮件地址是 sam.zhang@ti.com。 谢谢!

    此致、

    Hao