This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:PBTL 模式直接驱动安装了 Hi-Z 扬声器但没有变压器的70/100V 变压器

Guru**** 2381080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895588/tpa3116d2-pbtl-mode-direct-driving-70-100-v-transformer-installed-hi-z-speakers-without-transformers

器件型号:TPA3116D2

尊敬的所有人:

在采用 TPA 3116D2的设计中,我的电源电压为24V DC。  我知道3116D2可以驱动最大100瓦4欧姆的电阻。 我需要直接驱动50W 至最大100W HiZ 扬声 器、而无需在放大器的输出级中使用任何特殊的70V/100变压器。 我能否直接驱动这种高阻抗扬声器、只需在 电路输出端串联两个670 μ F 50伏特电容器、该电容器也充当 LPF 滤波器? 或者 、您能建议我使用任何其他网络组件、以便与 HIZ 扬声器的连接直接匹配。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferhan、

    TPA3116在4 Ω 负载下可实现最大50W 的功率。

    在没有电感器的情况下驱动高阻抗扬声器将面临巨大的 EMI 挑战。 您是否需要通过 EMI 测试? 如果是、我建议在电路板上添加电感器。

    670u 电容过高、将增大空闲电流。 1uF 没问题。

    此致、

    Derek   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    非常感谢您的快速响应、非常感谢。

    在我的电路中,放大 器仅在 PBTL 模式下工作,而单声道模式则将这些680 uF 大电容引入输出端。 我还放置了680 μ F 电容器,因为它们会 像 HPF 一样工作,并通过交叉点60 Hz,我可以根据您的建议用1uF/100伏特版本替换它们。

    您是否有任何示例电路和/或更多有关如何使用电感器驱动电路以及在何处引入这些电路以驱动高 İmpedance 扬声器的信息?

    如果我也不进行 EMI 测试、是否可能没有电感器?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferhan、

    如果您不需要通过 EMI 测试、则无需在输出上添加电感器、因为扬声器也具有大电感器。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:感谢您的回复。  

    您是不是要移除 OUTPR 和 OUTPL 输出端的额定电感器10 uH /5.8 A、并直接通过1 uF 电容器驱动扬声器的转接器?

    İ 需要 进入 EMI 测试,如何使用扬声器的 HiZ 变压器来处理 EMI? 正如您在下面提到的、shoudl 我在哪里介绍 İnductors 除了10UH 电感器?

    非常感谢您对此的支持。  

    谢谢你。

    此致、

    Ferhan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ferhan、

     您是否具有扬声器变压器的规格?  

    负载阻抗和电感值如何?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek,非常感谢您的回答。

    具有不同功率的典型70V 变压器显示以下测量值、  

    3瓦-1.8 H 电感@1kHz、2Kohm 阻抗@1kHz、使用 RLC 仪表测量。 RMS 万用表显示100欧姆阻抗。

    7.5Watt- 700mH 电感@1kHz,1550 Ω 阻抗@1kHz,使用 LRC 表测量。 RMS 万用表显示15欧姆阻抗。

    使用 LRC 仪表测量的具有800 Ω 阻抗@1kHz 的15W - 350mH İnductance @ 1kHz。 RMS 万用表显示8.8 Ω 阻抗。

    30W - 180mH 电感@ 1kHz、400 Ω 阻抗@1kHz、使用 LRC 仪表测量。 RMS 万用表显示4.6欧姆阻抗。

     我们的想法是, 我们不想驱动大量的70V 扬声器。 仅4个或最多6个7.5瓦或更低型号。 上述哪一项更适合我们处于 PBTL 模式的放大器、而不使用带有3116D2放大器的升压变压器。

    感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ferhan、

    对于您的应用、扬声器的阻抗约为15欧姆、对吧? 输出功率大约为7.5W、对吧?

    如果您需要通过 EMI 测试、则需要在输出上添加10uH 电感器。

    如果您不需要通过 EMI 测试、AMP 可以直接驱动扬声器、而无需电感器。  

    我仍然建议您为高阻抗扬声器添加缓冲器。 缓冲电路(4.7 Ω+330nF)已连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek,其中一位扬声器的电阻为15欧姆和7.5瓦。 我们希望 添加4个到6个并联的扬声器,4个扬声器的电阻约为3.75欧姆,总功率为30瓦。

    是否有指南可帮助我们 根据输出功率设计缓冲电路值?  

    从下面的评估板中了解清楚;

    我已经有连接到 OUTPR 和 OUTPL 的 L1和 L2 10uH 电感器,我们是在讨论这些电感器,还是在连接扬声器之前在输出上添加另一个电感器?

    我们在 TPA 3116d2评估板上提供了0.68uF 电容器 C21接地、如您的 C1。 此外、添加了 R15和 C25、这些值将根据新的负载缓冲电路更新(3.75欧姆、30瓦)进行更正。 我们还需要添加 一个4K 电阻器 tp gnd?

    提前感谢您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ferhan、

    是的、EVM 中的电感器 L1和 L2是我们讨论的电感器。

    下面是缓冲器设计指南。

    http://www.ti.com/lit/an/sloa201/sloa201.pdf

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    非常感谢您的支持。  

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek。

    我希望你们做得好、  

    在与3116D2 EVM 连接的原始 EVM 中,您可以看到 放大器左侧和右侧带有蓝色标签的跳线(输出短路)。 根据我们现在的选择、我们的设计现在可同时运行 BTL 和 PBTL。 我的问题是、我 的 OUTPR 和 OUTNR 上分别有2个10 μ H 电感器、右侧和左侧也有同样的电感器、 现在  、每条线路中的缓冲电容器也是如此、我在  PBTL 模式下使用继电器触点将输出短接、如图所示。 在 PBTL 模式下、是否允许这种类型的操作具有2个电感器且所有电容器仍在 BTL 模式下连接?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferhan、

    2个电感器和所有电容器在 PBTL 模式下都可以正常工作。

    此致、

    Derek