This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:TPA6130的输出阻抗是否在关断模式下处于高阻抗状态?

Guru**** 2490665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890081/tpa6130a2-is-the-output-impedance-of-the-tpa6130-hi-z-in-shutdown-mode

器件型号:TPA6130A2

您好、Sirs、

如标题所示、TPA6130是否将输出信号驱动为低电平或将高阻抗保持在关断模式? 我的客户报告 SDN#=低时本底噪声较高、而本底噪声为0x01 = 0xC0、0x02 = 0x35且 SDZ#=高电平是正常的。 我们需要一些提示来确定问题。

这里是我在32欧姆负载条件下 TPA6130 EVM 上的本底噪声测试结果。 输出信号似乎在关断模式下接地。 我是对的吗?  

1、SDN#=低:1.2uV
SDN#=高电平:1.2uV。 I2C 寄存器保持默认状态。  
SDN#=高电平、写入0x01 = 0xC0、0x02=0x35:13uV
SDN#=高电平、写入0x02 = 0xf5 (静音):4.6uV
5、SDN#=高电平、写入0x02 = 0x35、0x03 = 0x03 (高阻态):13uV  


以下是我用于测试的配置:



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年3月19日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您的噪声测量值似乎都在正确的范围内。 通常情况下、本底噪声水平应约为9uVrms、带 A 加权滤波器、VDD = 3.6V 和0.1dB 增益。 该电平可能会因电路板和外部组件而异。

    您能否提供有关客户本底噪声测量的详细信息? 与 EVM 相比、他的电路板是否有许多差异?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Luis。

    通过将0x03写入 Hi-Z 可以解决噪声问题、因此我们假设噪声来自 TPA6130的输入级。  
    我们将在向 TPA6130施加+5V 电源时识别另一个噼啪噪声。 您是否可以查看我在 EVM 上的测试结果?

    1.保持 SDN#为高电平。 施加+5V 电源时、我得到-116dBV pp 噪声




    1.保持 SDN#为低电平。 施加+5V 电源时、噪声为-115dBV pp



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年3月20日