This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:满量程模拟输出电压容差

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872421/pcm1690-tolerance-of-full-scale-analogue-output-voltage

器件型号:PCM1690

我已经在多个应用中使用 PCM1690一段时间了。  我一直使用电位计来修整 PCM1690之后的模拟输出级的增益、以实现精确的音频线路(例如0dBFS =+18dBu)。  在特定设计中、我想移除电位器并替换为固定电阻器。  PCM1690状态为8Vpp (或1.6 * VCC1)、但未给出该图的最小值/标称值/最大值。  满量程模拟输出电压的容差是多少、这样我就可以计算输出 XLR 的容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    我们还在 PDS 中指定了增益误差和双极偏移误差。

    您可以根据这些值计算容差。 FS 输出=(1.6×VCC)×(1.0±0.06+0.01)。  

    谢谢、

    Paul