This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222EVM:PCM4222

Guru**** 2913490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880000/pcm4222evm-pcm4222

器件型号:PCM4222EVM

针对 OVFR/OVFL 引脚提出了一些问题。 当输入1kHz 且高电流~7Vpp 时、我们可以看到引脚被置为有效。 但是、当输入频率增加到50kHz 时、我们看不到它被置为有效。

您能否说明它为何无法在更高频率下工作?

OVFR/OVFL 引脚的工作范围如何?

当输入频率为50kHz 时、我们如何知道输入放大器溢出? 另一个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、  

    我想让我们的应用专家在实验室中查看这一点、但由于一些客户访问和其他商务旅行、我们可能无法在下周之前查看这一点。  

    您以192kHz 的频率运行吗?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是的、它在192Khz 上运行。 它是否与采样率有关?