This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:USB 音频桥接器与放大器;双向转换器:线路输入至 S/PDIF 和 S/PDIF 线输出

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2902C, PCM2912A, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872168/pcm2902c-usb-audio-brdige-bidirectional-converter-line-in-to-s-pdif-and-s-pdif-to-line-out

器件型号:PCM2902C
主题中讨论的其他器件: PCM2912APCM9211

大家好、

  1. 对于双向立体声 USB 音频桥接器(线路输入/输出)、是否有更紧凑的解决方案?
  2. 此外、目前是否有可将线性输入转换为 S/PDIF、将 S/PDIF 转换为线性输出的 IC? 我在另一篇文章中看到 、PCM2902C 无法执行此操作 (https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/632945?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCM2902C

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)  PCM2912A 也是一种常见的器件、可能满足您的要求。

    2)  PCM9211可使用其 ADC 通道将线路输入转换为数字、然后输出可路由到 DIT 模块以创建 S/PDIF 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的快速回复!

    因此 PCM9211可以将线路输入转换为 S/PDIF。 另一方面、S/PDIF 到线性输出呢? 我在这里没有看到 DAC、只有数字输出。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我错过了 S/PDIF 线性输出请求。  正确的做法是、PCM9211不能进行 S/PDIF 线对输出、因为内部没有 DAC、但它可以使用 DIR 模块将 S/PDIF 线对 I2S 进行馈送到简单的数字输入 DAC 以提供线性输出信号。