This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:TAS3251EVM

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879906/tas3251evm-tas3251evm

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他器件: TAS3251

您好!

我已将 TAS3251EVM 连接到我的笔记本电脑(Windows OS)、它可以通过 TI USB Audio 2.0连接播放音频文件。 当我在登录后尝试打开 PPC V3.1.5时、它找不到 TAS3251应用、而控制台找不到 I2C 主设备。 请帮助。  

此致

盖戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geego、

    您能否向我发送一些屏幕截图以更好地理解这一点? 它能够找到 XMOS、但不能找到 TAS3251?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    下面是屏幕截图。 我是否需要下载 TAS3251软件?

    最好

    盖戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geego、

    是的、您需要下载应用程序。 下载应用后、您将能够运行 TAS3251EVM 的 GUI!

    很高兴我能为您提供帮助!  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Robert。

    盖戈