This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2426轨分离器电路

Guru**** 2483155 points
Other Parts Discussed in Thread: TLE2426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872109/tle2426-rail-splitter-circuit

主题中讨论的其他器件:TLE2426

您好!  

我计划在 OTA 单电源应用中将 TLE2426用作电源轨分离器。

当我仿真原理图时、没有明显的问题。

但是,我有两个问题:

1 μ F PSU 旁路电°如何?

它们是否应仅从 PSU 接地,还是从 PSU 接地,从虚拟接地接地接地接地?

2°TLE2426的电流限制如何?

根据 sim、没有问题、几乎没有直流电流如果确实如此、则唯一需要占用的电流是交流电、在我的应用中、这是可以的(+/- 2mA)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    关于您的问题:

    1 μ F PSU 旁路电°如何?

    它们是否应仅从 PSU 接地,还是从 PSU 接地,从虚拟接地接地接地接地?

    TLE2426在直流和低交流频率下具有低输出阻抗。 Ω、它大约为0.0075 μ s。 随着频率的增加、阻抗将增加。 如果用户希望保持 较低的虚拟接地阻抗和更高的频率、在 引脚和系统接地之间添加一个电容器将有助于 降低阻抗。 如果使用 TLE2426为电压较低的器件提供正电源、则可能会驱动该器件的电源旁路电容器。 但是、如果用户希望按数据表第一页和下面的内容动态地使用 TLE2426输出、则添加 电容器会影响 Vo、在这种情况下、可能需要将其排除。

    采用8引脚封装的 TLE2426有一个降噪引脚、可在该引脚上添加一个电容器以降低噪声、在这种情况下、可能无需在输出端使用一个电容器。

    TLE2426的电流限制如何

    根据 sim、没有问题、几乎没有直流电流如果确实如此、则唯一需要占用的电流是交流电、在我的应用中、这是可以的(+/- 2mA)  

    无论 TLE2426仿真模型在工作电流方面表示什么、数据表的电气特性表都指示最大电源电流为300uA。 即 TLE2426运行所需的电流。 负载连接到 OUT 引脚所需的任何电流都将来自 IN 引脚、该引脚为电流提供源。 TLE2426将提供高达其最大能力限制的电流。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas。