This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:关于反相输入、同相输入和差动输入

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880294/tpa6120a2-about-inverting-input-non-inverting-input-and-differential-input

器件型号:TPA6120A2

大家好、我对 反相输入、同相输入和差分输入设置有一些疑问。 首先、如果我要使用反相输入、输出将为负电压、因此最好使用具有反相输入的电压跟随 器来产生负电压、并连接到 TPA6120A2 (反相放大器设置)、以便为耳机创建正电压输出、 或者、我可以将负信号输出到耳机吗?

此外、我想问的是、使用具有常规源的差分输入是否有任何优势、或者我需要差分源?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jason、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    具有反相输出通常不会对音频产生影响。 它对于音频消除可能很有用(如果您具有相同的同相信号)。 但出于音频目的、这并不明显。 但是、如果您需要在耳机输出端具有正信号、则可以使用您提到的解决方案。

    关于使用常规源的差分输入、没有使用常规源或差分源的风险。 我只建议遵守数据表中的建议运行条件、以避免损坏器件。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.