This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3001D1:TPA3001D1

Guru**** 2482525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871807/tpa3001d1-tpa3001d1

器件型号:TPA3001D1

寻找一个电容器以1至10Hz 和600mV 真正 rms 的频率过滤直流分量。

电流电路如下所示、并采用6欧姆音圈 load.e2e.ti.com/.../04_2D00_08673-Sinewave-Generator-PWB-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    HPF 的要求是什么? 截止频率?

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10 Hz  

    此外、我还使用了数据表中的"最大输入电压公式"、得出的值为2.15V!

    请使用31.3mH/6.05欧姆缠绕 Helmholtz 线圈的负载阻抗确认此计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    要计算最大输入电压、您需要计算需要驱动的功率。

    由于 gain0=0、gain1=1、根据数据表、Zi 约为104kOhm。 在数据表中的 eq5之后、输入上应该有~1.5uF 的电容。  

    此致、

    Hao