This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:180度异相建设性干扰正弦波。

Guru**** 2508505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895948/tpa6120a2-180-degree-out-of-phase-constructive-interference-sine-wave

器件型号:TPA6120A2

我是否有一种简单的方法来创建180度相位差的建设性干扰正弦波、从我的声卡的一个通道到至少0.1Hz 的精度、请注意?

Ivan Salazar 善意地建议我使用 Audacity Software、但遗憾的是、它似乎仅精确到1Hz。

我使用的来自'onlinetonegener'的软件具有精度、但似乎不能创建异相次级正弦波。

目前、我的声卡通常会向立体声输出的每个相位生成7伏交流信号、我需要将左右输出相位的输出组合成单个单声道信号。 因此,伊凡为什么善意地建议我从右手边的相位中创建第二个异相信号。

您的善意帮助将不胜感激、请?

非常感谢。

Christopher J James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Christopher、

    您是否曾尝试使用 onlinetonegenerator 保存波形、然后借助 Audacity 或其他音频软件进行调整?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    您的建议听起来很有趣、但遗憾的是、我缺乏专业知识、也不知道如何创建连续回放循环。  

    尽管如此,谢谢。

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Christopher、

    在 Audacity 中、打开音频文件后、会出现名为"Transport"的菜单。

    然后、有一个子菜单称为"Playing"。 此子菜单包含选项"循环播放"。 它可用于创建具有单个音频文件的连续循环。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    非常感谢您提供的更多精确信息。

    我稍后会研究这个问题、如果可以的话、我会报告一下我的进展情况。

    如果我可以生成第二个异相信号、使我能够将原型钻机的输出加倍、那么它很可能会产生所有的差异。

    再次非常感谢您。

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:


    Audacity 似乎正在寻找音频文件、但 onlinetonegenerator.com 没有导出/下载功能。 我在 PC 上运行 Win7 x64。 我已经尝试以大约40Hz 的频率运行在线正弦波、并使用内置的"录音机"保存.wma 文件。 遗憾的是、录制的声音与我的耳机或 Bose 扬声器上的声音完全不同。


    请您提供进一步的建议吗?


    非常感谢。


    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Christopher、

    很抱歉我迟到了。 您是否能够获取音频文件? 关于 onlinetonegenerator 网站、似乎有一个选项可以保存配置的提示音。 您是否使用了"保存"选项?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我成功地记录了跟踪的一部分、并创建了我认为是 pseudDiff 跟踪的部分、如下面所附的图像所示。 现在、我正在努力创建一个新电路、使我能够使用增强型信号。

    非常感谢。

    Christopher