This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:具有1861、硬件配置、有关 SCKI 和晶体连接的信息?

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879933/pcm1861-with-1861-hw-configuration-hoiw-about-scki-and-crystal-connection

器件型号:PCM1861

对于1861、硬件配置、主模式、MCLK 来自什么?

如果我使用 XI/XO 作为晶体、频率是多少? 12.288MHz?

2.如果不使用晶振、我应该向引脚15-SCKI 输入12.288mHz 的信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  

    在主控模式下、一个源主控时钟(采样率为256x、384x 或512x)可由一个外部晶振(XI/XO)或一个传入的 SCK 供源。 来自 XI 和 SCK 的时钟在内部进行 OR 运算、从而允许使用其中一个。

    此致

    -Steve Wilson