This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:将 I2S (立体声)转换为 TDM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871763/tlv320aic3268-transform-i2s-stereo-to-tdm

器件型号:TLV320AIC3268
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC5140

您好!

我想确认我可以使用 TLV320AIC3268收集来自 I2S 或 PDM (Σ-Δ 调制)的音频输入、并将其输出到8通道 TDM 流。 输出将连接到多个 TLV320AIC3268、以便能够完全填充8个通道。

如果不可能,是否有另一个组件可以执行该操作?

谢谢、

Simon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在小型 FPGA 中进行 I2S 至 TDM 转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、  

    这是可能的、但 AIC3268绝对不是实现这一目标的最有效方法。  对于 PDM、AIC3268确实支持多达4个 PDM 通道、 因此如果您需要8个通道、则需要2个 AIC3268。  

    查看全新的 TLV320ADC5140、 该器件支持4个模拟输入或8个数字麦克风。  因此、2个 ADC5140将为您提供全部8个立体声通道、或1个 ADC5140将为您提供8个数字通道。 不确定您的 I2S 来自何处... 我想我在那里把这个值输出出来。 但 ADC5140或 ADC3140的成本要低得多

     正如 Andy 提到的、小型 FPGA 也可以做到这一点。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您的回答。 如需更多信息、μ I²S 立体声信号将来自某些 I²S μ I²S 麦克风 XOR 某些以 μ 立体声转换的 PDM 麦克风(仍然是立体声)。 计划将4个立体声(或8个单声道) I²S 组合 到一个包含所有数据的 TDM 总线中。