This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505-Q1 SNR 规格

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889406/tas2505-q1-tas2505-q1-snr-specs

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

您能否帮助提供低于1W@1KHz 的 TAS2505-Q1的 SNR 规格?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fery、

    我在 TAS2505-Q1EVM 上进行了测量、获得了-90.6dBr 的 SNR。

    此致、

    Luis