This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4766:请说明我的放大器电路配置是否正确?

Guru**** 2487165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879632/lm4766-is-my-amplifier-circuit-correctly-configured-please

器件型号:LM4766

Kai klaas69 非常友好地向我提供了有关我电路中 LM4766放大器部分的数据和分析。

e2e.ti.com/.../877048

现在我已经用组件对电路建模了、可以对其进行彻底检查吗?

以及我的电路、我将附上产品 pdf 中的相关信息。

非常感谢。

Christopher J James

非常感谢您。

CJJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    VEE 功率值是多少? 我发现 CM 电容器电压为6.3V。 请注意电容电压是否合适。

    其他没关系。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    在进一步思考时、我必须承认、我没有注意到这种情况使我注意力下降了。

    我已如上所述对原电路和元件清单进行了适当修正。

    但是、电路的其余部分是否按顺序排列?

    非常感谢。

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christopher、

    您能告诉我 VCC 和 VEE 的功率值吗?

    从设计上看、我认为可以、但我需要对电源进行双次确认。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:


    +15伏和-15伏加上接地。


    该电路的一部分仅需要单电源、但其他部分使用并联电源可获得更好的结果。


    非常感谢。


    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    谢谢你。

    我建议在 VCC 上添加1uF 和0.1uF 去耦电容。

    其他没关系。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我认为 CS 添加了0.1uF、并且根据上述修正后的图像、我添加了另一个1uF 作为重复的 CIN。

    如果你能够检查你的建议,我将非常衷心地感谢你。

    我在电路的另一个部分做了类似的事情、但它没有让我在其他地方重复、

    再次感谢您的友好指导。

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我不会再问你们,因为我被告知我的评论是冒犯性的。

    我向我的生活保证,他们不是有意这样做的。

    谢谢你。

    Christopher