This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:SCK=H 时的内部 PLL 启动条件

Guru**** 2535430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889741/pcm5101a-internal-pll-start-condition-at-sck-h

器件型号:PCM5101A

您好!

我们的客户希望获得 TI 关于 PLL 启动条件的建议。

在如下所述的数据表中、SCK 应为16个 LRCK 周期的 GND 电平。

但是、他们已经验证了如果 SCK 在16个 LRCK 周期内保持 H 电平会发生什么情况。 然后 PLL 正常启动。

他们是否可以期望 PCAM5101A 的 PLL 可以从 SCK 输入开始、SCK 输入是 GND 还是 H 电平保持 条件?

9.3.5.3时钟受控模式、具有 BCK PLL 以生成内部时钟(3线 PCM)
系统时钟 PLL 模式允许设计人员使用简单的3线 I2S 音频源。 3线制源
减少了对高频 SCK 的需求、使 PCB 布局更简单、并降低了高频
电磁干扰。
一旦一个外部 SCK 被提供、内部 PLL 就被禁用。
该器件在启动时需要外部 SCK 输入、但如果在 SCK 保持为时 BCK 和 LRCK 正确启动
连续16个 LRCK 周期的接地电平、然后内部 PLL 启动、自动生成内部
来自 BCK 基准的 SCK。 需要特定的 BCK 速率来生成适当的主时钟。 表11.
描述了集成 PLL 自动生成的每个 LRCK 的最小和最大 BCK
内部 SCK。

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    我的理解是、SCK 引脚可以置为高电平、器件仍将启动 PLL 模式。  我们建议将该引脚置为 GND、以减少引脚上的瞬态并降低功耗(非常轻微)。

    您的客户应该可以使用 SCK=HIGH、但是如果他们正在修改电路板、我建议他们将其接地。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的快速回复、我们期望的原因是什么。

    我们已将其传达给客户。

    此致、

    Mochizuki