https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890130/pcm5141-clocking-options
器件型号:PCM5141您好!
根据 PCM5141的时钟选项/建议、我有两个问题
1)
在8.3.6.1下、数据表中显示:
"在需要最高音频性能的情况下、建议将 SCK 以及 BCK 和 LRCK 一起带到器件中"。
有人能解释一下、为什么应该在外部提供 SCK 和 BCK/LRCK? 据我了解、影响音频信号的抖动是 SCK 信号中存在的抖动(仅 SCK 信号?)、因为输出 DAC 在此频率下运行。 外部提供的 SCK 的 BCK 和 LRCK 的内部推导是否确实对音频性能有影响?
2)
相关信息。):假设我无法遵循1中的建议。) 通过在外部提供全部三个信号(SCK、BCK 和 LRCK)、接下来关于音频质量的最佳选择是什么? 我假设它是在8.3.6.6音频速率主时钟的主时钟模式中描述的变体。 我认为是因为我在1中的想法。) 您能告诉我这是否正确?
非常感谢