This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1606:PCM1606替代产品

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1690, PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880354/pcm1606-pcm1606-replacement

器件型号:PCM1606

您好、先生、

客户正在其设计中使用 PCM1606、它来自内核芯片供应商参考设计。

由于 PCM1606是最后一次购买、他们想知道我们是否有 Pin2pin 和 BOM 到 BOM 器件来替代它?

他们下周将前往 Gerber、需要您尽快提供帮助。

非常感谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有此器件的引脚2替代器件。  PCM1681和 PCM1690是我们唯一的替代产品、但它们不是 P2P。

    谢谢、

    Paul