This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:SPI 读/写位在哪里?

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890253/pcm5242-the-spi-read-writen-bit-is-where

器件型号:PCM5242

在 PMC5242数据表(SLASE12A)的 SPI 接口部分中、文本声明"最高有效位是读取/写入位"。  但是下面的图示显示 R/WN 位是16的第8位:控制字节的 LSbit、显然位于与悬挂在16位值上的"MSB"相对的一侧。

这似乎相互矛盾。

R/WN 是第一个位还是第八个位?  我不知道是相信我所读的内容、还是相信我所看到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我的理解是、器件查看 R/W 位的最高有效位、而不是地址的 LSB。  我认为我在实验室中几天内无法确认这一点、但在其他一些代码中、我使用了 MSB。   

    我认为案文是正确的,图表是错误的。  我会将此内容转发给我的系统团队、以查看我们是否可以在将来更新数据表。

    谢谢、

    Paul