This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:针对超声波的功率放大器建议

Guru**** 2531860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/897948/tas3251-power-amplifier-recommendation-for-ultrasound

器件型号:TAS3251

您好!

我们希望功率放大器的工作频率约为50KHz、功率传输速率为300W。我发现 TI 为音频频带提供了一些 D 类功率放大器。 这些功率放大器是否可用于超声波频带? 是否有适合此应用的推荐 TI 解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aivaras、

    您能告诉我们更多详细信息吗?

    负载阻抗是什么? PVCCTM

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如 Derek 所述、请提供扬声器电阻 PVCC、多少信道信息。 此外、您是否需要连续300W? 在这种情况下、散热可能是一个巨大的挑战。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我们希望驱动用于回声发声器的压电传感器。 传感器的阻抗约为130欧姆、我们计划使用一些阻抗匹配。 我的主要问题是 TI 的 D 类放大器是否支持超声带。 假设为50kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般来说、我们的 D 类放大器应具有足够的带宽来支持50kHz 应用。

    您需要进行的修改是将 LC 滤波器更改为具有更高的截止频率。

    是的、您肯定需要一些阻抗匹配才能获得300W 的输出功率。 您是否要使用变压器来实现该目的?

    此致、

    Sam