This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:电流限制分散。

Guru**** 2597305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871575/tpa3131d2-dispersion-of-current-limit

器件型号:TPA3131D2

您好!

TPA3131D2的电流限制值指定为3.4A (典型值)。

您能否提供该值的3σ μ F 以供我们参考?

我不需要保证。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

     我们需要更多时间来检查最终生产数据、以了解3σ μ F 的详细值。

    BTW、您能帮助我们了解此要求的目的吗?

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和 San、

    感谢你的答复。

    我们要检查 TPA3131D2是否可在10W 输出条件下使用。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    如下图所示、由于电流限制器的原因、不建议将 TPA3131D2用于4 Ω 负载(还应考虑电感器纹波电流)

    此致、
    Matthew