This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 麦克风灵敏度单元

Guru**** 2490665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890176/microphone-sensitivity-units

尊敬的团队:

我是否可以知道为什么麦克风灵敏度表示为94dBSPL @ 1kHz。

我知道94dB SPL 等于1pA、但1kHz 的意义是什么、

它们为什么不以2kHz 或5Khz 的频率表示

 

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    我没有具体的细节、但1KHz 正弦波音调似乎被视为所有灵敏度测量和其他参数的标准波形。 通常、麦克风频率响应也以1KHz 为基准进行归一化。 我可以说、大部分参数都统一在1KHz 音调。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.