This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754MDCAEVM:断开连接

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5754MDCAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879650/tas5754mdcaevm-disconnection

器件型号:TAS5754MDCAEVM
主题中讨论的其他器件:PurePath-CMBEVM

大家好、

我的客户在测试 PSIA 时遇到问题。

测试 USB 输入时没有问题、但测试 PSIA 时断开时间会缩短。

I2S 仅采用 BCK、Lyck、DATA 和 I2S 格式、分别为48kHz 和64fs。

是否有任何设置要求?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、  

    对延迟回复表示歉意。  

    TAS5754MDCAEVM 是一款利用 PurePath-CMBEVM 主板的子卡。  

    为了能够使用外部 PSIA、请移除 R311并组装 R327。  

    我还包括了主板原理图。  e2e.ti.com/.../PurePath_2D00_CMBEVM.pdf

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州